This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:关于散热器设计建议

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1604473/ds250df810-about-heatsink-design-suggestion

部件号: DS250DF810

您好、

您能否确认推针散热器是否与 DS250DF810 组件兼容? 此外、器件可以承受的最大允许压力是多少? 现有文档中未提供此信息。  

也许我们需要“封装机械可靠性说明“来确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MINGKUN:

    查看并将返回给您。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MINGKUN:

    我们建议的 最大负载为 25.7g/焊球。  我们建议采用与此最大负载一致的散热器设计。

    谢谢、

    Drew