This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:访问 DS280DF810-DESIGN

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1606712/ds280df810-access-to-ds280df810-design

器件型号: DS280DF810

今天、我收到一封电子邮件、称无法访问 DS280DF810-DESIGN。

我已经等了两个星期,这是一个非常令人失望的结果。

在我看来,这一定是一个错误。

我想让你忘掉她们。

  • 资源名称:DS280DF810-DESIGN
  • 我的名字: Juhwan Jeong
  • 电子邮件: jhjoung@oesolution.com
  • 国家/地区:韩国
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Juhwan:

    我们会重新检视您的建议。  您来自哪个公司?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的公司是 OES 解决方案。

    谢谢、

    JH Joeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    谢谢、我们正在查看此内容。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    抱歉给您带来不便、您现在应该可以访问这些文件。

    谢谢、

    Drew