This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:DS160PT801 使用?

Guru**** 2908290 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1608189/ds160pt801-ds160pt801-use

器件型号: DS160PT801

1.使用 DS160PT801、 以下是我们的应用拓扑。 请帮助评估放置在 Riser2 上的转接驱动器的链路风险是否可控。
拓扑说明:在转接驱动器之前、它会通过一个 4 级连接器和一条 2 级电缆。 在转接驱动器之后、它会通过一个 2 级连接器和一条 1 级电缆。 转接驱动器之前的高温损耗约为 23dB、转接驱动器之后的高温损耗约为 22dB。

 

         S1-链路风险评估-PCIE4.0(以前的软件托管链路驱动程序)

image.png

 

          SI-链路风险评估-PCIE4.0(在软件管理链路驱动程序之后)

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simba:

    这似乎是此 E2E  DS160PR810:DS160PR810 使用? 。 本周我将就这一主题提供答案。 我们对延误深表歉意、因为星期一是在美国度假。

    此致、

    GREG