This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:在进行流式传输时、显示屏上的图像看起来具有各种颜色

Guru**** 2905640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607945/sn65dsi83-q1-while-streaming-image-on-the-display-seems-various-color

器件型号: SN65DSI83-Q1

MNMI_Ivis __显示流式传输颜色变化 — 问题 (2).pptx 

 

尊敬的团队:  

在本 PPT 中、我详细阐述了颜色变化问题。

更换新的显示器 IC 后、此问题已解决。

为这些 IC 提供 RCA

我们计划发送 IC 进行调试。 请提供支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我们的团队目前因公共假日而不在办公室。 我们将在您返回 2026年01月20日 时回复您的申请。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzeh:

    请指定您的一位团队成员来检查此项目  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shree、

    这与此 E2E 主题中讨论的问题相同: RE:SN65DSI83-Q1:流式传输看起来像棕色和粉色和绿色

    我们之前关于这方面的问题是:

    1.这个问题的频率是多少? 每次通电时、是否都会在每个系统上进行测试?

    2、除了色差之外,是否有闪烁或黑屏等问题? 另请检查 0xE5 寄存器、以了解是否标记了任何错误。


    3.颜色偏移可能是由于不正确的 LVDS 格式。 “LVDS 输出格式“部分列出了这些格式。  
    LVDS 通道在 数据通道 3 上映射 LSB 或 MSB。  

    要切换映射、请使用寄存器 0x18[1]。

    4.此外, LVDS 输出是否有任何问题? 每个 LVDS 数据通道中是否都有波形?


    是否有任何其他可能与此相关的更改? 例如、背光是否存在问题?
    此外、您能否分享问题发生时颜色的外观? 输出看起来更橙色、而不是棕色(预期)、这是否只是这样? 或者其他颜色是否也有闪烁或斑点?


    此致、
    Ikram