This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD040:功率消耗说明

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD203B, SN65MLVD080, SN65MLVD040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607225/sn65mlvd040-power-draw-clarification

器件型号: SN65MLVD040
主题中讨论的其他器件: SN65MLVD203B、SN65MLVD080

我们对多点 LVDS 收发器的理解、对电气特性表中的电源电流数据说明 (ICC) 感到困惑。
对于单个收发器(例如 SN65MLVD203B)、数据表非常明确–当驱动器和接收器均启用时、最大 Icc 约为 24mA。 但是、此处的措辞令人困惑、其中测试条件指出“所有其他人都处于开放状态。“ 这是否仅表明信号 IO 引脚实际上并未处于连接状态?
然后、对于多个收发器 IC(例如 SN65MLVD040、SN65MLVD080)、数据表显示“均已启用“的值–由于 RE/DE 未编号、假设所有驱动器和接收器同时启用、该电源电流是否为? 或者、这是多通道 IC 上单个收发器通道的电源电流吗?

谢谢、

Austen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austen:

    感谢您的联系。 我将就此与我们的内部团队核实、并在下周回复您。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austen:

    感谢您的耐心。 “所有其他开路“是指对于在表中所述条件下运行器件不是必需的任何引脚。 此外、对于多通道器件、这适用于所有通道、而不仅仅是一个通道。 例如、SN65MLVD040 的驱动器仅 ICC、每个通道以及 Vcc 和 GND 的连接引脚为/Rex、DEX、Ax、Bx 和 Dx(施加 125MHz 信号)。 所有其他引脚均悬空。 未连接 R 引脚、因为输出电流将根据负载而变化。 如果没有器件正在开关的指示、则 D 引脚也保持悬空。  

    此致、

    马特