This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML-SP:适用于 DS16F95QML-SP 的 PSpice 模型

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607173/ds16f95qml-sp-pspice-model-for-ds16f95qml-sp

器件型号: DS16F95QML-SP
Thread 中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TI TINA-TI

大家好、有适合的 SPICE 模型吗  

DS16F95QML-SP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    我们没有适用于该收发器的 SPICE 模型。 我们不提供通常用于我们收发器的 SPICE 模型。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ethan。  

    我有 Kannan 问我这个,因为我很难弄清楚如何发布这个问题自己。 我希望可能存在 SPICE 模型、因为产品页面在“设计工具和仿真“下显示了 PSPICE-FOR-TI 和 TINA-TI。 我必须继续使用我的一位同事构建的 RS RS-485 驱动程序通用模型。  

    您可以将其标记为“已解决“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colton、

    今天是一个公共假日。 请帮助我们提供一些反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colton、

    不用担心、这是一个非常合理的要求。 我们不提供 PSPICE 模型、因为它揭示了我们的一些受保护 IP。 我们过去几年,但从那时起已经放弃了(这也是为什么 sim 工具链接仍然存在)。  

    我们可以提供宜必思模型这一点可能会有所帮助。 可以使用其他仿真工具将这些参数转换为 SPICE 模型(遗憾的是,由于法律/软件许可问题,不是我们的工具)。  

    我们有一个适用于此器件军用级版本 (DS16F95) 的 IBIS 模型、它能让您更接近实际模型:  

    http://www.ti.com/lit/zip/SNLM193 

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ethan、  

    我将查看这个 IBIS 模型、并了解如何利用它。 这比尝试使用数据表来开发模型要复杂得多。  Slight smileμ s

    如果问题是保护您的 IP、PSPICE  确实有能力加密模型。 我知道 Renesas 正是出于这个原因而使用加密模型的。 想一想、但我不是一个商业人士、我相信 TI 工程师已经知道这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colton、

    我很欣赏这项建议。 我知道我们的设计团队知道加密技术、但我相信还有一些其他原因。  

    将来、如有任何其他与器件相关的问题、请直接通过 E2E 与我们联系。 负责每个特定设备的工程师将被分配给您的问题。 我们的目标是在 24 小时内为您提供答复。 只需点击“Ask a new question“按钮、然后选择“Technical & design support“和“Hardware development & troubleshooting“即可。

    祝您好运、

    Ethan