This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:TCA9803 上拉电阻值和时钟频率

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1608477/tca9803-tca9803-pull-up-resistor-values-and-clock-frequency

部件号: TCA9803

对于 TCA9803、需要满足以下要求:
1.四个 I2C 从器件(四个 IC:ADC IC、GPIO EXP<xmt-block1> IC</xmt-block>、视频编码器<xmt-block2> IC</xmt-block>、MIPI-DSI 转并行转换器<xmt-block3> IC</xmt-block>)</s> IC IC IC
2.布线长度为 35 厘米
3.频率= 400kHz

对于 TCA9803 I2C 电平转换器+缓冲器 IC、输入侧具有 1.8k 上拉电阻。 仅检测到一个 ADC IC。 未检测到其他 IC。 还检测到一次 2nd IC(视频编码器 IC)。

您能告诉我是否必须将上拉电阻更改为 4.7k 吗?
另外、I2C 的频率应该是多少 (400kHz 或者我需要将频率增加到 1MHz)?

请就这一问题答复我。

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanveer、

    TCA9803 仅支持高达 400kHz 的频率。  

    1.8k PU 电阻器只能在 A 侧使用、请省略 B 侧上的任何上拉电阻器、因为如果 B 侧存在上拉电阻器、则该器件使用不当。  

    未检测到 IC 的原因可能有多种。 您是否可以选择对 4 个信号中的每一个进行示波器捕获? SDAA/SDAB/SCLA/SCLB?  

    将 PU 电阻器从 1.8k 更改为 4.7k 将有助于 VOL 违反 PLL/VIL、但代价是上升时间会增加。

    本应用手册有助于为您的系统确定正确的上拉电阻:  

    https://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf?ts = 1720204726016&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Tyler