This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:独立 USB 集线器

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609170/tusb8042a-standalone-usb-hub

器件型号: TUSB8042A

您好:

我们正在寻找不需要 EEPROM 或微控制器且能够独立运行的 USB 集线器。 我们需要它用于 USB 2.0。 我们将连接一个 USB、需要配备一个集线器以连接额外的 2 个端口。 TI 是否有不需要 EEPROM 或 CPU 并可作为独立硬件运行的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarunas:

      TUSB4020B 是两个端口 USB2 集线器 、可独立工作 (带或不带 EERPOM)。

    好极了

    Brian