This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:TCA9803 上拉电阻计算

Guru**** 2907440 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609070/tca9803-tca9803-pull-up-resistance-calculation

部件号: TCA9803

您好、

我在 PCB 中使用 TCA9803、将 1.8V I2C(A 侧)转换为 3.3V 电平(B 侧)
若要计算 TCA9803 IC 输入端的上拉电阻器、我应考虑以下因素:

在计算 Rp (min) 时、应考虑 VCCA = 1.8V 或 VCCB = 3.3V?
VOL 应为 0.4V 或其他一些值?
IOL 应该是 3mA 还是 3.3mA?

请建议我考虑正确的值?