This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL6408:TCAL6408 SDA VOH 和 VOL 规格查询

Guru**** 2924750 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL6408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609300/tcal6408-tcal6408-sda-voh-and-vol-spec-inquiry

部件号: TCAL6408

您好的团队、

您能告诉我 TCAL6408 的 SDA VOH 和 VOL 规格吗?  我在数据表中找不到它。  谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      SDA 的 VOL 是 I²C IOL 的测试条件;它为 0.4V(根据 T Ü V S Ü D 规范的要求)。

    SDA 是一个开漏信号、因此没有 VOH 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Tyler