This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:TCA9803 支持的时钟频率

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609021/tca9803-tca9803-supported-clock-frequency

部件号: TCA9803

您好、

对于 TCA9803、我有以下两个问题:

查询 1) 除 400kHz 外、我是否还可以使用 100kHz 和 50kHz。
如果是、则在 400k、100k 和 50k 频率下的上拉电阻值应该是多少。

问题 2) 根据数据表、第 10.2.1.2 节和图 21 建议根据上升时间选择 TCA980x 系列 IC。 在数据表中、未提及上拉选择。
请指导我进行上拉以在输入侧使用。

我的要求是:
PCB 布线长度= 35cm
四个 IC 连接到 TCA9803 输出
在本例中、400k、100k 和 50k 的上拉电阻器可能是什么?

您能回答这些问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用不高于 400kHz 的任何频率。

    I²C 0 Ω 总线上拉电阻器计算 应用报告。 较低的频率可以容忍较长的上升时间。 (电路板的 I²C μ F 引线的电容大约为 75 pF。)

    请注意、TCA980x 在 B 侧禁止上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanveer、

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Tyler