This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:eMMC 引导故障

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1605295/am62l-emmc-boot-failure

器件型号: AM62L

您好团队:

除了错误重置板的问题,在我们注意到的其他一些板  
保持连续通电和断电测试时出现以下错误--

mmc0(第 0 部分)是当前设备
在器件 0 上找到 SD/MMC
##错误:未定义“loadbootscript"</s>“
切换到分区#0、确定
mmc0(第 0 部分)是当前设备
在 15ms 内读取 6788 字节 (441.4KiB/s)
已从 uEnv.txt 加载 env
正在从 mmc0 导入环境...
 ** fs_devread 读取错误 — 块
无法加载/boot/Image
**无分区表 — MMC 0 **
找不到分区 MMC 0:2
无法设置块设备
libfdt FDT_CHECK_HEADER():FDT_ERR_BATMAGIC
未配置 FDT 存储器地址。 请配置
FDT 地址(通过“FDT addr)

“命令。
正在中止!
错误:找不到命令行展开的设备树
找不到有效的设备树
扫描所有 bootdev 中的引导流
序列 方法   状态 Uclass  零件 名称            文件名
 ------------------------  -----  -----   --------------------------------  ------------------------
标签中未知的 uclass 'ospi'
mc@fa10000.bootbootdev “ dev“:
mc@fa00000.bootbootdev “ dev“:
MMC:不存在卡
MMC:不存在卡
MMC:不存在卡
不再有 bootdev
 ------------------------  -----  -----   --------------------------------  ------------------------
(0 引导流、0 有效)
iWave-G69M >


在某些情况下、引导在此处停止。

是否与 eMMC 故障本身有关?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ninad、

    感谢您创建这个单独的主题。 我将添加此线程的原始线程的链接。

    请允许我花一些时间进行内部检查。 今天晚些时候再回来。

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ninad、

    对于我延迟的回复、我深表歉意。

    我正在添加相关主题的链接:

    AM62L:某些电路板中出现 eMMC 引导故障

    在该驱动程序上、您知道、我们仍在与我们的 U-Boot/Linux eMMC 驱动程序专家 Prashant 合作。

    问题 1: 当您尝试在 U-Boot 集中引导内核以 HS200 运行时、是否可以确认上述日志(下面以橙色突出显示的错误)?  对我来说、一些 eMMC 读取访问操作似乎偶尔失败、从而导致 Linux 引导失败。

    Q2:是否也是在限制 eMMC_CLK 频率后重现的问题。 = U-Boot 中的 52MHz?   

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov