This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:较旧的 MAX232 器件无法正常工作、新器件可以正常工作

Guru**** 2900850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609099/max232-older-max232-devices-not-working-new-devices-are-working

部件号: MAX232

您好团队 — 您可以在以下方面提供帮助吗?

 

我们遇到了旧批次可以正常工作的问题、但新批次不能正常工作。 这是 TI P/N MAX232IDWR。 晶圆制造是否发生了变化、或者还有其他原因导致较新批次不再适用于我们?

 

有效的旧批次的批号为 27ALFNT、部件 ID 为 MAX232I G4

不起作用的新批次具有批号 57AEXXT 和部件 ID MAX232I

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    您能否更好地描述问题?

    我们是否有任何关于通过信号与失败的示波器截图?

     - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生了变化、但数据表的建议和保证限值没有变化。

    该器件使用电荷泵来生成总线电压、而开关电源对电路板布局布线很敏感(即电容器的布线必须尽可能短且粗)。 请显示原理图和布局。