This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD701-Q1:使用 ESD701-Q1 设计

Guru**** 2909550 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD701-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607936/esd701-q1-desiging-with-esd701-q1

器件型号: ESD701-Q1

您好团队:
我们在一款产品中使用了 ESD 二极管 ESD701-Q1。

第二个引脚连接到机箱 GND。
所有 ESD 二极管均连接到机箱 GND、在此处进一步连接到金属外壳、然后连接到 3 引脚交流电源线的保护接地端。

信号的摆幅最高可达+/–24V。

我们的系统中有近 300 个 ESD 二极管。

对于某些信号、我们会在信号和机箱 GND 之间出现短路。

这可能是因为接线中存在问题或者 ESD 二极管受到抑制。

是否有任何方法可以识别 ESD 二极管是否受到阻尼。

 

正在查找您的回复

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sv:

    我通常在低于 VRWM 的电压下检查二极管上的漏电流。 如果漏电流过大、则会损坏器件。  

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、
    感谢您的答复。

    是否有任何方法来测量二极管的漏电流?
    在本例中、二极管连接到信号源。 将二极管从 PCB 中取出并不是一个好的选择。

    因此、如果在二极管上引入电流源、电流将流过二极管并流向信号源。

    如果我错了、请纠正我。

    正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    一种更简单的方法是使用 DMM 进行检查。 如果您将 DMM 置于电阻模式、则二极管中的两个方向上都应该有 OL。 DMM 中的二极管模式也是如此。 它的读数应该是两个方向上的 OL。 如果两个方向的读数不同、则二极管已损坏、很可能是短路。  

    同样、如果二极管在击穿电压之前导通、则很可能发生短路。  

    现在、如果您可以将电流源设置为击穿电压的额定电流、您应该能够读取击穿电压。 如果读取的电压不在我们的 VBR 范围内、则器件会损坏。

    此致、

    Bryan