This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1501:TLK1501-正确的 RREF 值

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602325/tlk1501-tlk1501-correct-value-of-rref-value

部件号: TLK1501

大家好!

我们希望在 50 欧姆环境中使用 TLK1501。 您能否回答下面的问题?

  1. 数据表中给出的 RREF 为 200 欧姆。 但是、EVM 电路中使用了 100 欧姆电阻。  (请参阅随附的内容。) 哪一个是正确的?
  2. 我们将在单独的 PCB 上使用两个 TLK1501 IC、其中一个是发送器、另一个是接收器。 我们将使用 50 欧姆电缆进行连接。 哪一个是我们的应用(交流耦合或直流耦合电路)的最佳选择? 它们之间有什么区别?
  3.  您能否分享交流耦合电路的 VOD (p) 的最小值/最大值? (它在数据表第 18 页中以直流耦合版本的形式给出。)

此致、

 

 

TLK1501_EVB_screenshot.jpg

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehmet:

    1.我建议遵循数据表中的建议值 200 欧姆。

    2.交流耦合常见于高速接口。  这允许将具有不同终端偏置电压的器件连接在一起。  此外、这有助于消除作为接地不平衡中可能发生的直流电流路径的数据线。  我推荐使用交流耦合。

    3.不幸的是,我没有这个数据可用。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 :)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次您好、Drew、

    按照您的建议、我们使用具有 200 欧姆 RRFEF 的交流耦合选项。 但是、存在通信错误。 如果我们改用 100 欧姆电阻、通信就可以了。

    我们通过示波器测量输出电压波形、在 200 Ω RREF 下、VOD (pp_p) 约为 300mV。 100 Ω RREF 约为 800mV。 我认为此错误是由于 VOD (pp_p) 的值不适当所致。  


    VOD (pp_p) 值应该是多少? (最小值或最大值)

    我们是否需要 在示波器上看到类似的波形才能实现可靠通信?(对于交流耦合)  

    P.S:200 欧姆和 100 欧姆两种版本都可以进行内部环回测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehmet:

    对此延迟深表歉意。  在与一些同事讨论后、我认为我可以帮助澄清您的意见。

    您可能已经注意到、数据表中直流耦合和交流耦合模式之间存在差异(图 15 和 16)。  具体来说、器件 TX 侧的直流耦合缺少 Rt。  这源于功率损耗和回波损耗之间的权衡。  交流耦合拓扑改善了回波损耗、但需要增加偏置电流才能实现相同的振幅。  具体来说、对于相同的偏置电流、我们预计直流耦合情况的振幅是交流耦合情况的 2 倍、因为直流耦合情况在 TX 上缺少 Rt。

    通过减小 RREF、会增加偏置电流。  这提高了 VOD 与直流耦合情况更具可比性。

    回顾我们关于 200 欧姆的初始建议、我认为数据表更侧重于直流耦合情况、这就是建议的来源。  我认为有一些数据点支持将 100 Ω 用于交流耦合用例:

    • EVM 使用交流耦合拓扑、并使用 100 Ω
    • 我们知道、交流耦合拓扑可以降低振幅、因此增加偏置电流进行补偿是合理的。
    • 您正在观察到与 100 欧姆的良好通信

    谢谢、

    Drew