This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT125A:使用 SN65LVDT125A 进行设计

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT125A, SN65LVDS125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607374/sn65lvdt125a-desigining-with-sn65lvdt125a

器件型号: SN65LVDT125A
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS125A

您好团队:
我们计划在我们的一款产品中使用 IC SN65LVDT125A。
用例与 IC 预期应用之间似乎没有什么区别。

我们有一个用作 SPI 主器件的 MCU。 SPI 从器件是另一个器件、通过电缆进行连接。
因此、我们将使用 LVDS 驱动器 SN65LVDS31PW 和 LVDS 接收器 SN65LVDS32PWR(用于 MISO 信号)将该单端 SPI 转换为 LVDS。
在从器件侧、这些信号通过收发器 MAX9111EKA+T 和 MAX9110EKA+T 从 SPI 转换为单端信号

SN65LVDT125A 将在从器件侧用于在测试台中使用不同的主器件来切换从器件。
输出侧 (Y&Z) 将连接到从器件、输入端 (A&B) 将通过连接器连接到散射器、反之亦然(对于 MISO 信号)。

 

 

 

 

1)。 您能否通过 SN65LVDS31PW、SN65LVDS32PWR、 MAX9111EKA+T 和 MAX9110EKA+T 确认 SN65LVDT125A 的逻辑兼容性 ?.

2)。 如果未使用(xDE 引脚)选择驱动器、或者 IZ 为输入 1A 和 1B 选择了第一个输出通道 (1Y&1B)、则由于输入和输出之间的寄生电容、非选定输出通道上的信号是什么?

3)。  

正在查找您的回复。

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sv:

    您能否分享有关您打算如何使用这些器件的原理图/方框图? 我有点困惑、了解如何进行这些连接、以及为何您使用 2 种不同类型的 LVDS 驱动器/接收器。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、
    感谢您的答复。


    在上图中、一个 SPI 主器件将连接到  SN65LVDT125A 的 1A/1B。
    第二个端口将连接到 
    SN65LVDT125A 的 2A/2B。

    输出 (1Y/1Z) 将连接到从器件。
    通过选择线路、只有一个主器件将连接到 SPI 从器件。

     SN65LVDT125A 将完成模拟开关的工作。

    使用该设置、我们可以在测试台中使用一个从器件来测试多个 SPI 主器件。
    SPI 从器件是一个旧器件、它使用收发器 MAX9111EKA+T 和 MAX9110EKA+T

    1)。 您能否确认 SN65LVDT125A 与 SN65LVDS31PW、SN65LVDS32PWR、 MAX9111EKA+T 和 MAX9110EKA+T 的逻辑兼容性 ?.

    2)。 如果未通过输出通道选择引脚选择驱动器(xDE 引脚)或通过输出通道选择引脚为输入 1A 和 1B 选择第一个输出通道 (1Y 和 IZ)、则由于输入和输出之间的寄生电容、非选择输出通道上的信号将是什么?

    3)。  

    正在查找您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sv:

    今天是一个公共假日。 请帮助我们提供一些反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sv:

    我懂了。 感谢您的澄清。 请参阅以下内容、了解我对您问题的回答:

    1. 是的。 任何符合 TIA/EIA-644 LVDS 标准的设备都将相互兼容。  
    2. 如果禁用或未选择任何通道、则输出将转换为高阻抗、VOD 将为 0mV。 如果您想知道串扰、我们还没有为此器件测量值、但 PCB 布局和电缆设计在这方面的作用比器件本身要大得多。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、
    感谢您的答复。

    1)。 我最初认为该器件类似于模拟多路复用器、但也像是中继器。 对于模拟多路复用器、输入和输出之间会存在寄生电容、因此即使器件关闭、我们也会在输出端获得直流偏置信号。

    2)。 我认为器件 SN65LVDS125A 没有内部端接电阻器。 我们使用的所有收发器都是 100 欧姆

    3)。 最大 SPI 速度为 50MHz。 我希望器件能够在此速度下平稳运行。

    4)。 SPI 信号是单向的、因此该器件可在该电压下工作。

    5)。 出于好奇心、此器件是否适用于 CAN 和 FlexRay? CAN 为 120 欧姆、FlexRay 为 100 欧姆。
    CAN 和 FlexRay 是双向的。
    SN65LVDT125A 的以下设置也可以正常工作。

    当需要 CAN 分析仪时、将启用驱动器 1 和 2、并启用 3。

    或者可以直接连接 CAN 主器件、并且 CAN 分析仪等器件可以连接到 SN65LVDT125A 、如下所示。

    你能对此发表评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sv:

    此设备不能用于 CAN 或 FlexRay。 这些协议具有与 LVDS 不同的物理层。  如您所述、此器件是一个缓冲器、它将仅输出 CAN/FlexRay 收发器 读取问题的 LVDS 信号。  

    关于 50MHz SPI 时钟、该器件可以支持高达 750MHz 的信号频率。 但是、使用 SPI 时、最大频率会成为总体环路延迟的一个因素、而总体环路延迟受信号链中所有 IC 传播延迟、电缆长度和 PCB 布局的影响。 我建议阅读该应用手册以了解更多详细信息: https://www.ti.com/lit/ug/tidued8/tidued8.pdf 

    此致、

    马特