This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:红盒支持、使用 AM3356 板

Guru**** 2961460 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3356

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607830/am3356-redbox-support-using-am3356-board

器件型号: AM3356

尊敬的先生:
 
我正尝试在基于 AM335x 的器件上实现 RedBox 功能。
平台详细信息:
SoC:TI AM3356(定制板)
SDK:AM335xSDK 07_00_00
Linux 内核:4.14.67
以太网端口:2 个本机以太网+ 2 个 USB 转以太网适配器
PRU-ICSS:未使用
 

我试过的
1.使用用户空间守护程序的 PRP
我使用了 ZHW 的 PRP 守护程序、并使用 Linux 桥接器将生成的 PRP 接口与 SAN 接口桥接在一起。
我尝试使用 PRP 的解决方案是:
-完全基于用户空间+ Linux 桥接器
-不要将内核参考实现用于客户端节点 PRP ,因为它不适用于我用于系统的内核和 IP 链路实用程序版本。
-不要使用 PRU-ICSS 加速,因为这在我们的系统设计中没有启用

2. HSR 使用内核支持
对于 HSR、我尝试使用 Linux 内核的客户端节点 HSR 参考实现。
我尝试使用 Linux 桥接器、但失败了。 内核日志指示 VLAN 和网桥兼容性问题。
观察到的错误:
RTNETLINK 回答:参数无效
内核日志:
hsr0:添加 vid 的 port-A 失败
hsr0:在此端口上初始化 VLAN 过滤失败

3、Redbox via interlink 选项(内核 4.14 中不支持)
我还探讨了使用较新内核和 IP 实用程序中引入的 HSR/PRP RedBox (Interlink) 支持的可能性。
但是、内核版本 4.14.67 不支持此功能、会导致以下错误。
观察到的错误:
RTNETLINK 回答:参数无效
内核日志:
hsr0(未初始化):HSR:错误的 VLAN 参数:VID 0、PCP 0、CFI 7
 
 
我想了解 TI SoC 设计限制以及对已卸载硬件的官方支持。
- TI 是否正式支持 AM335x 或任何其他 Sitara 器件上的 IEC 62439-3 RedBox 功能?
-为 AM335x、后期芯片修订版或即将推出的 SoC 的现有 TI SDK 是否计划或支持原生硬件 Offloaded Redbox 功能?

有关使用 AM335x TI SoC 在软件中使用主 CPU 周期实施 RedBox 的设计限制、请告知我们。 我们使用 CPSW 架构、没有 PRU-ICSS、内核版本如上所述、我们的主应用(与 Redbox 功能不同)必须与 Redbox 共享计算和网络带宽。 此外、请提供任何与此相关的 TI 参考设计、应用手册或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已将您的问题分配给相关专家。 请注意、今天是 TI 美国节假日、因此可能会延迟回复。

    感谢您的理解。

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayasankar、  

    [引述 userid=“676421" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607830/am3356-redbox-support-using-am3356-board 我想了解 TI SoC 设计限制以及对已卸载硬件的官方支持。
    - TI 是否正式支持 AM335x 或任何其他 Sitara 器件上的 IEC 62439-3 RedBox 功能?

    据我所知、TI Sitara AM6x SoC 目前没有官方 Redbox 功能。 我不相信 AM335x 支持 RedBox、但我将在内部仔细检查。

    -为 AM335x、后续芯片修订版或即将推出的 SoC 的现有 TI SDK 计划或支持本机硬件卸载 RedBox 功能?

    Redbox 功能目前不在我们的软件路线图中、但我们正在评估是否/何时将其放入我们的软件路线图中。

    您能解释一下“已卸载硬件“红框的含义吗? 我的理解是、在当前的 AM6x SoC 中、AM64x 具有 RedBox 的硬件功能(足够数量的端口)、但当前未启用软件、但如果软件符合路线图、目前正在对其进行评估。

    -道林