This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:转接驱动器建议查询

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542, TUSB564, TUSB522P, TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609755/tusb501-redriver-recommendation-inquiry

部件号: TUSB501
Thread 中讨论的其他器件: TUSB522P、TUSB542 、TUSB564

您好、TI 专家

有一项功能允许客户通过 USB 3.0 在产品的液晶屏(Iris 识别系统)上显示 PC 屏幕、但根据电缆长度或主机 PC、显示器数据存在断开连接的问题。
因此、我正在考虑一种放大 USB 3.0 SSTX+/-和 SSRX+/-线路上信号的方法。

在这方面、请检查您是否可以推荐任何具有成本效益的零部件。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 5Gbps 运行、我们有以下解决方案:

    USB Type-A 连接器:

    TUSB522p

    TUSB501

    USB Type-C 连接器:

    TUSB542

    TUSB546 (DP 备选 模式)

    TUSB564 (DP 交替 模式)

    我相信 TUSB522p 最适合此系统。