This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:只能显示测试图形、无法显示 MIPI 图像

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609448/sn65dsi83-only-test-patterns-can-be-displayed-and-mipi-images-cannot-be-displayed

器件型号: SN65DSI83

我们更新了 PCB 板、新版本使用 25M ref clk、旧版本使用 32M ref clk。
我将 i2c 寄存器设置为旧寄存器,看不到任何内容。屏幕是完全黑色的。 受 CPU 时钟源的限制、我无法提供准确的 32M 时钟源、但 25M 时钟源是准确的。

1.当时钟源不同时,相同的 I2C 序列是否会导致屏幕无法亮起?

在 25M 时钟条件下、我尝试使 SN65DSI83 发出测试图形、并且它可以正常显示。 这证明 LVDS 侧电路是正常的。
在 25M 环境中、我使用软件重新生成了 I2C 初始化序列、但屏幕仍然显示没有变化。
我们还测量了 MIPI 侧的信号、两对差分线路 DO 和 D1 始终具有数据。

2.我已附上新的 25M 初始化顺序。 这是否有明显的问题? LVDS-time-gence.JPEGLVDS-TIME.JPEGMIPI.JPEGLVDS.JPEG
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haiei:

    使用 25MHz 时钟源和 2 路输出的多路钳位 50MHz LVDS 时钟。 您能否检查在 0xA 寄存器上设置了什么值?

    对这些值进行编程后、请启用测试图形以验证这些时序是否有效并输出到显示。 如果确认了这一点、则下一步是使用 DSI 输入作为视频源、而不是生成测试图形。

    对这些值进行编程后、LVDS 输出是否有输出? 请使用逻辑分析仪或示波器检查 LVDS 时钟输出的波形、以验证输出端的活动和频率。

    此致、
    Ikram