This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:关于 THVD8000 或 THVD8010 的中继器设计

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609712/thvd8000-about-repeater-design-for-thvd8000-or-thvd8010

器件型号: THVD8000

您好的团队、

如果客户希望为 THVD80x0 设计中继器、并由中继器供电、那么、能否轻松实现 THVD80x0 与模块配对?

 
信号 A -> THVD80x0 (U1) Tx -> THVD80x0 (U2) Rx ->信号 A'
信号 B <- THVD80x0 (U1) Rx <- THVD80x0 (U2) Tx <-信号 B'

此致、  
欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧内斯特

    您能提供这方面的方框图吗? 我不确定我是否完全遵循所提供的文本示例。

    - Bobby