This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCAN921224:将 ADC3549 (500MSPS) 与 SCAN921224 连接:兼容性和替代方案

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3549, SCAN921224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609989/scan921224-interfacing-adc3549-500-msps-with-scan921224-compatibility-and-alternatives

部件号: SCAN921224
主题中讨论的其他器件: ADC3549

您好!

我正在使用 ADC3549 (14 位、500MSPS) 设计系统。 我的目标是对数据进行序列化/反序列化、以在到达处理器之前降低引脚数和数据速率。

我最初研究的是 SCAN921224 解串器、但对兼容性有疑问:

位深度:ADC 为 14 位、而 SCAN921224 似乎为 10 位。

时钟:ADC 使用源同步 LVDS (DCLK +/-)、而 SCAN921224 似乎需要嵌入式时钟。  

如果这两个器件可以连接、是否有人能提供反馈? 如果没有、推荐的 TI 解串器或桥接芯片是否可以从 ADC3549 获取 SLVDS 输出并将其转换为适用于标准 MCU/MPU 接口的并行总线?

提前感谢!