This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL6408:复位和中断信号连接

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609701/tcal6408-reset-and-interrupt-signal-connection

部件号: TCAL6408

你(们)好  

我们在设计中使用了 TCAL6408DTUR。 我想知道复位和 INT 信号连接要求。 我们是否需要通过 MCU 控制这两个信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /RESET 输入始终必须具有有效电压;如果您不对其进行控制、请将其直接连接到 VCC 

    /INT 输出可以保持开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hareesh:

    我同意这里的克莱门斯。 如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Tyler