This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65EPT22:SN65EPT22 输出阻抗

Guru**** 2908260 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65EPT22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609487/sn65ept22-sn65ept22-output-impedance

器件型号: SN65EPT22

早上好。

您是否知道哪一个是 SN65EPT22 Q0 和/Q0 输出阻抗?  

为了调谐线路、SN65EPT22 是否需要添加外部电阻?

提前感谢您的回答。

此致、

Vincent Marsaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我们没有该器件的输出阻抗规格。 只要在接收器节点处具有正确的端接、就不需要任何额外的电阻器。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Matt!