This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:仿真模型

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609276/tusb1210-simuration-model

器件型号: TUSB1210

您好团队:

TUSB1210 具有以下寄存器
  ZHSDRV:用于眼图调优的高速输出阻抗配置
  IHSTX:用于眼图调优的高速输出驱动强度配置

客户希望使用 ADS2026 仿真工具在仿真中设置上述寄存器。
是否有任何可以在仿真中反映输出阻抗/驱动强度设置差异的模型(例如具有可选设置的 IBIS 模型或 IBIS-AMI 模型)?  

此致
Tamazaki Akihisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好   Akihisa  

     可从 TI.com 下载 IBIS 模型

      SLLM184

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian-San、

    客户已使用 IBIS 模型的 SLLM184 进行了测试、但他们无法选择 ZHSDRV 和 IHSTX 参数。 这就是他们问的原因。
    如果  我们没有其他型号、我将回答客户。

    此致、
    Tamazaki Akihisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好   Akihisa  

      我们没有任何其他型号。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian-San、

    感谢您的答复。 我明白了。

    此致
    Tamazaki Akihisa