This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D:TL16C752D 是否将进入 EOL 状态?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C752C, TL16C752D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1604746/tl16c752d-will-the-tl16c752d-go-eol

器件型号: TL16C752D
主题中讨论的其他器件: TL16C752C

您好的团队、

 

TL16C752D 系列是否可用作 TL16C752C 的替代产品?
TL16C752D 也计划用于 EOL、因此不被列为推荐替代产品的原因是什么?

 

此致、

Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TL16C752D 系列是否可用作 TL16C752C 的替代产品?

    是的、如果可以、我们建议客户使用 D 版本。

    TL16C752D 不被列为推荐替代产品的原因是什么?

    我目前不知道 D 版本的 EOL 计划。 D 版本采用最新的工艺节点技术、根据我自己的理解、除非我们必须刷新工艺节点技术或无法采购内部产品(如引线框)、否则我们不会停产。 由于这个工艺节点仍然相对较新、我认为没有计划 EOL。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Bobby-san、

    我还有一个问题。

    您能否解释一下为什么它未在 PCN 中列为 EOL 替代产品?

     此致、

    Shota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota-San、

    Bobby 在这周的剩余时间里不在办公室。 他将返回星期二 1/20。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ethan-san、 Bobby-san、

    我期待您对我的问题作出答复。
    此致、
    Shota
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    我不确定 PCN 中没有将其列为功能替代产品的原因。 D 版本与它引脚对引脚兼容、两个器件之间的寄存器映射应相同。

    Edit 2026年1月22日:我要指出的唯一一点是、由于它们的设计在技术上不同、因此客户仍需要验证 D 版本、以确保其符合标准。  

    - Bobby