This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:TCA9546APWR 功率耗散

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609556/tca9546a-tca9546apwr-power-dissipation

器件型号: TCA9546A

您好、

  器件 TCA9546APWR 的功率耗散是多少。

谢谢。此致

Adarsh K Hegde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adarsh:

    如数据表第 4 页所示、总功率耗散为 400mW。

    此致、
    Katy