This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:STM32H573 + DP83825 不工作

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609536/dp83825i-stm32h573-dp83825-not-working

器件型号: DP83825I

您好:

 

我在 TI 论坛上也看到过同样的帖子。 是否有解决此问题的方法?

我有相同的设置:STM32H573 + DP83825。

 

我已确认所有搭接均正确(通过读取 0x467 和 0x468)。

25MHz 在十一

50MHz 时钟由 DP83825 在 50MHz Out/LED2 上输出。

 

PHY 会建立链路。 接收数据包时、链路 LED 亮起并闪烁。

工作时、系统会收到固件通知。

但是 STM32 没有收到任何东西。 我检查了 RXD0、RXD1 线路:所有线路看起来都不错、接收数据包时会发生转换。 RX_CRS_DV 会在接收时变为高电平、然后降至低电平。

尽管如此、STM32 MCU 中还是没有任何内容。

请您提供帮助。

此致、

RAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raz:  

    50MHz 时钟是否连接到 MAC? 听起来 MAC 可能正在丢弃数据包。 是否有办法可以检查 MAC 是否在接收器上接收数据包、例如 Linux 上的 ethtool?

    此致、
    j