This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:以太网 ping 不适用于 100Mbps。

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607761/dp83869hm-ethernet-ping-not-working-for-100mbps

器件型号: DP83869HM

您好、

我正在使用连接到 DP83869HM 以太网 PHY 的 MIMXRT1176 定制电路板。 下图所示为硬件连接。

image.png

我们已按照数据表中所述将 PHY 配置为 RGMII 铜缆模式:

image.png

然后、ping 用于 10Mbps、但当更改为 100Mbps 时、它无法正常工作。  

是否需要修改任何时序寄存器?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    100M 链路接通了吗? 另外、您能否检查链路伙伴是否广播了 100M?

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    否 100Mbps 时、链路未建立。 是、合作伙伴支持 100Mbps 速率。

    配置是否正确? 或者、是否需要进行任何更改/额外的寄存器以实现以下图像配置?

    image.png

    此致、

    Bhardwaj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhardwaj:  

    无需其他配置。 我认为这是配置问题、因为 PHY 以 10M 速度链接? 电缆长度是多少? 如果电缆状况不佳、PHY 和 LP 可能会以 10M 速度建立链路、即使它们都支持 100m 电缆、因为信号质量较差。 您是否在不同的 LPS 上试用过? 您是否也尝试过禁用自动协商并强制使用 100M 连接? 您可以在寄存器 00h 中写入 0x2100 来执行此操作。  

    此致、
    j