This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:VBUS 供电方应用中的 TUSB8044A

Guru**** 2911610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609145/tusb8044a-tusb8044a-in-vbus-source-application

器件型号: TUSB8044A

我在一个还支持使用 TPS26744E PD 控制器向主机输送 100W 电力的系统中使用 TUSB8044A 集线器。 TUSB8044A 集线器具有“USB_VBUS"输入“输入、数据表显示:

“如果 VBUS 需要大于 (11.4V)、则[] PD 控制器需要直接控制 TUSB8044A USB_VBUS 输入。“

我们系统上的 VBUS 具有 20V 的最大电压、因此我们不能使用分压器方法。 使用 TPS26744E 实现此行为的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

      USB_VBUS 上的电压介于 500mV 到 1V 之间、因此在分压器后、电压需要满足上述规格。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!  问题在于主机可以协商 VBUS 到 5V 至 20V 之间的任何值。 由于该范围、我不能简单地使用分压器。 数据表建议可使用 PD 控制器来控制信号。 使用  TPS26744E 是否可以完成这项工作?

    Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

      您只需  通过分压器将集线器 USB_Vbus 连接到 5V 或 3.3V 等固定电源。 因此、您无需担心 20V VBUS。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎与之前的论坛讨论相矛盾:  TUSB8044A:USB_VBUS 引脚连接目的 

    存在的问题是 USB_VBUS 信号应指示主机何时开启并准备好连接到集线器。  TPS26744E PD 控制器上是否有 GPIO 功能可以实现该目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

      我不是 PD 控制器专家、 但是、PD 控制器 应该知道何时根据 CC 通信将集线器连接到主机。 然后、您可以使用该信号来控制 USB_Vbus 分压器使用的固定电压。

    好极了

    Brian