This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:寻找 1MHz 电平转换器

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609850/pca9306-looking-for-1mhz-level-shifter

部件号: PCA9306
主题: LSF0102 中讨论的其他器件

您好团队:

我的客户正在使用 PCA9306DCTR 并寻找 1MHz P2P 替代产品。

我们是否有采用 SSOP (DCT) 封装和相同引脚排列的 1MHz I2C 电平转换器?

此致、

Austin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306 与 LSF0102 相同。 为了获得更快的上升时间、您需要更强的上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Austin:

    如果您还有任何问题、敬请告知。  

    此致、

    Tyler