This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:THD8000 或 THVD8010 仿真模型。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8010, THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609714/thvd8000-thd8000-or-thvd8010-simulation-model

器件型号: THVD8000
主题中讨论的其他器件: THVD8010

您好的团队、

我们是否有 THVD8000 或 THVD8010 的仿真模型?

客户询问我们是否有一个。 请告诉我们。

此致、
欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    遗憾的是、我们仍然没有用于这些收发器的模型。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    我找到了一个非官方模型供您使用。 我随附了它。 请注意、它适用于基本 I/O 测试、但容差和调制频率不像实际器件那样精细。  

    e2e.ti.com/.../0726.THVD8000.lib

    此致、

    Ethan