This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65ALS180:我们在类似工作条件下观察到以下电源电流值

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65ALS180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609662/sn65als180-we-observed-the-following-supply-current-values-under-similar-operating-conditions

器件型号: SN65ALS180

TI 团队大家好、

我们在 RS 422 应用中使用了 SN65ALS180DR。

VCC = 5.0V
DE =高电平、RE =低电平(驱动器和接收器均启用)
总线上使用了标准差分终端。

我们在类似的工作条件下观察到以下电源电流值:

•较旧的批次:~92mA
•最近的批次:~53mA

根据数据表、我们在空载条件下为驱动器和接收器分别指定了 Icc、因此我们了解到存在总线终端时实际系统电流可能会更高。

请您帮助确认:

  1. ~Δ V 53mA 和 Δ V 92mA ~SN65ALS180 在该模式下的正常工作电流变化吗?

  2. 是否有任何记录在案的工艺变化、晶圆制造厂变化或表征更新可能会影响典型电源电流、同时仍满足数据表规格?

感谢您的支持。

此致、

Eva Lu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    这种电流差异是预期结果。  此器件在 2023 年经历了一场晶圆厂变革。 以下是指向 PCN 的链接:

    https://www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20230112001_20230112190222165.pdf 

    这家晶圆厂发生了变化、需要更新设计、因此也更新了许多内部电路、从而降低了总体电流消耗。 不过、未更改该器件的功能或电气特性。

    此致、

    Ethan