This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:FPD-Link III 转 MIPI-DSI 解串器

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610413/ds90ub941as-q1-fpd-link-iii-to-mipi-dsi-deserializer

器件型号: DS90UB941AS-Q1

我们有一个需要从 MIPI-DSI 转 FPD-Link >>同轴电缆>> FPD-Link 转 MIPI-DSI 的应用。  

具体思路是 SOC 输出原生 MIPI-DSI、远程显示器无处理器、只是 FPD-link 到 DSI。 理想情况下、我们将通过 FDP-Link 支持 I2C TOUCH、但这是一个延伸的目标。  

在 TI 产品阵容中似乎存在明显的差距。 您是否有具有 MIPI-DSI 输出的 FPD-Link 解串器? 任何参考设计或低成本桥接解决方案来实现这个目的?

分辨率约为 1080p 30Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    感谢您分享您的应用程序的详细信息。 没有支持 DSI 输出的 FPD-Link 解串器。 有一个 FPD-Link III 解串器 (DS90UB940) 输出 CSI、但这与 DSI 不兼容。

    如果此应用需要将 DSI 用作显示接口、则一种可能是使用 FPD-Link III LVDS 解串器 (DS90UB948) 和 LVDS 转 DSI 桥接 IC。 TI 不会制造 LVDS 到 DSI IC、因此这超出了我的范围。

    此致、

    插孔