This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXG8042-Q1:TXG8042-Q1 AEC-Q100 是否符合汽车应用标准?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TXG8042, TXG8042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610115/txg8042-q1-is-txg8042-q1-aec-q100-qualified-for-automotive-applications

器件型号: TXG8042-Q1
主题中讨论的其他器件: TXG8042

您好:

我将在‑的汽车项目中使用 TXG8042‑Q1;但是、数据表中没有表明它是汽车级的说明。 ‑‑表明它是汽车级的 I ² C、但数据表中没有 AEC‑Q100 说明会引发有关该产品实际上是否符合汽车级标准的问题。 请您澄清一下吗?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alperen、

    我们正在研究这一点、并将很快作出反应。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alperen、  

    TXG8042-Q1 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    Jasdeep