This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0324:1.8V、2.5V VIN 下的 Eq 特性

Guru**** 2909520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610291/lmh0324-eq-characteristics-in-1-8v-2-5v-vin

器件型号: LMH0324

您好:  

正如我们之前讨论过另一个 e2e 主题 (e2e.ti.com/.../lmh0324-eye-waveform-in-vin-vddio-1-8v) 一样、我们的客户理解在 1.8V VIN 和 2.5V VIN 情况下的眼图是一样的。  

这是因为 EQ 电源由 1.8V LDO(在 2.5V VIN 情况下)供电还是由 1.8V 外部 VIN(在 1.8V VIN 情况下)供电、这意味着在任何情况下 EQ 块由 1.8V 供电?

请告诉我们,如果你有另一个原因,为什么同样的眼睛表现可以看到?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    您的理解是正确的。 此外、该器件旨在使其在不同的工作电压下以相同的方式运行。 否则、客户将不会很高兴知道、当我们提供多个工作电压作为输入时、器件在某些电压下的功能优于其他电压。

    此致、

    j