This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HV-Q1:TCAN332 的接口问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN332, TCAN1051HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602941/tcan1051hv-q1-interface-issue-with-tcan332

器件型号: TCAN1051HV-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN332TCAN1051HV

您好、

单个 CAN 总线上的 TCAN1051HV 和 TCAN332 接口出现问题。

详细问题如下。

我们有三个模块(即 A、B 和 C)连接在单个 CAN 总线上、其中模块 A、B 具有 TCAN1051HV(在 5V 总线侧运行、在 IO 侧运行 3.3V)、模块 C 具有 TCAN332(在单个 3.3V 上运行)。 CAN 总线运行速度为 1mps。

在正常运行模式下(即所有模块均启用 LV 电源但禁用 HV 电源)、总线上没有通信问题、并且总线上的信号看起来很清晰(随附的图 1)。

在启用 HV 电源的情况下、通信失败、信号也完全嘈杂、并观察到来自所有 3 个模块的帧丢失。 (附图 2)

然后、我已将模块 C 中的 CAN 器件更改为 TCAN1051HV(使用 1 模块 C 中的一些跳线将 TCAN332 更改为 TCAN1051HV — 但后续单元中无法实现解决方案)、并在启用了 LV 和 HV 电源的情况下还观察到了干净的 CAN 总线信号。 (附图 3)

TCAN1051HV 和 TCAN332 是否由于电压差异而无法在单个 CAN 总线上工作? Image1.pngd71f9e61-1393-4f7a-b2f2-4affe9ac69e3.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata:

    它们都可以在处于建议的电压电平内时正常工作。 但是、不确定显示的信号并怀疑电源。

    如果是、建议在观察期间探测每个器件的电源引脚以测量其实际电压电平、因为我怀疑 3.3V 器件的电源因噪声而变得过不稳定、而 5V 器件在不稳定的持续时间内有更大的空间。 还可确保包含足够的去耦电容器、并尽可能靠近每个电源引脚、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    但是、不确定您显示的信号是什么

    在不同情况下、所有波形都是在 CANH、CANL 线路上捕获的

    图像 1:LV 电源打开、HV 电源关闭。  模块 A、B - TCAN1051HV、模块 C - TCAN332。

    图像 2:LV 和 HV 电源接通。  模块 A、B - TCAN1051HV、模块 C - TCAN332。

    图像 3: LV 和 HV 电源打开。  模块 A、B、C - TCAN1051HV。 (模块 C、CAN 收发器替换为 TCAN1051HV)  

    [报价 userid=“520401" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602941/tcan1051hv-q1-interface-issue-with-tcan332/6176107 ]如果是、建议在观察期间探测每个器件的电源引脚以测量其实际电压电平、因为我怀疑 3.3V 器件的电源因噪声而变得过不稳定、而 5V 器件在不稳定的持续时间内有更大的空间[/报价]

    我们已经在 LV 和 HV 电源开启时测量了电源电压、发现电压为 3.3V 和 5V。 去耦电容器是按照收发器数据表中的说明使用的。

     在同一总线上使用两个不同的收发器 (TCAN1051HV 和 TCAN332) 时、是否有任何其他可能的原因会影响 CAN 通信?

    此致、

    Nagaraju.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nagaraju:

    感谢您的澄清。 如果可行、请共享 TXD/RXD/CANH/CANL 故障和传递波形、因为如果总线电压(共模)保持在两个器件可承受的范围内、它们可以共享同一个 CAN 总线。 因此、当启用 HV 时、模块 C/总线本地基准很可能会出现共模偏移/故障。

    因此、请确认启用 HV 是否会导致 CANH / CANL 超过 12V 共模规格(相对于模块 C 的 GND)、因为这可能会导致错误行为(显性卡滞,RXD 损坏等)。例如、3.3V 器件似乎规定高达 12V、而 5V 器件规定高达 30V

    建议探测每个模块的 GND 是否有任何 GND 偏移。

    在启用 HV 时、也可以对 VCM 进行范围、以帮助再次确认是否 观察到超过±12V:

    • 即、CANH + CANL、相对于模块 C 的 GND。
    • CANH 到 GND、CANL 到 GND、谢谢。

    此致、

    Michael。