This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS315:RGB888 转 MIPI 桥接 IC

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610509/sn65lvds315-rgb888-to-mipi-bridge-ic

器件型号: SN65LVDS315

您好团队:

 

我正在寻找 RGB888 转 MIPI 桥接器、并且找到了 SN65LVDS315。 我不确定这是否更合适、我们是否有其他器件、我们的产品系列中是否有更新的器件?

 

谢谢你。

 

此致、

Wouter Kragt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Wouter、  

    这将是理想的通用器件。 任何较新的版本都将与 FPD-Link 密切相关。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    感谢您的快速答复。

    只要它能够满足  RGB888 转 MIPI 桥接器功能、那么应该可以满足要求、您会推荐哪个 FPD-link 器件?

    谢谢你。

    此致、

    Wouter Kragt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    我们没有将 RGB 转换为 MIPI CSI 的较新单器件解决方案。 不过、您可以使用一对器件 (SER - DES) 来实现该转换。  
    您有多个选项、例如:

    1) DS90UB933 (12 位并行输入 SER)-> DS90UB936 (CSI-2 输出 DES)

    2) DS90UB927 (24 位并行输入 SER)-> DS90UB940 (CSI-2 输出 DES)