This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:帮助查看原理图

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610281/sn75dp139-help-to-review-the-schematics

器件型号: SN75DP139

您好的团队、

您能帮您查看原理图吗? 主平台是用于 HDMI 1.4 的 ADL-S。

用于 DDIB_HDMI1.4b -SCH.pdf 的 20260126_TI_SN75DP139RGZR 

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    以下是备注:
    ESD 二极管钳位电压为 9V。 在发生 ESD 事件时、由于钳位电压过高、这可能会导致转接驱动器裸片。  


    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    您可以帮助说明 最大 ESD 钳位电压是多少? VCC + 0.3V?

     客户是否需要更换 D1 D2 D3 D4 的四个 ESD?  您能否详细确认如何更换 D1 D2 D3 D4? 谢谢!

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    很抱歉不清楚。 我用于 D2 和 D3。 理想的做法是保持钳位电压尽可能接近 Vcc+0.3V、从而防止我们的器件发生电压下降、HDMI 即使在发生 ESD 事件时也能实现理想工作。

    此致、
    j