This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826AE:将 DP83826AE strap 配置为适用于 EtherCAT 应用

Guru**** 2880050 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610469/dp83826ae-strapping-dp83826ae-for-ethercat-applications

器件型号: DP83826AE

根据数据表确定的 strap 配置“对于 EtherCAT 应用或启用了快速链路丢弃并期望处理基线漂移数据包的应用、建议禁用信号能量检测、这可以通过设置 Strap 8 来完成“

1) 这从流程图中意味着 Strap 1 = 0(MII,奇半字节禁用)、strap7(FLD 启用)= 1(这是清除的)

2) 现在应用手册原理图实现了 1 * Strap 配置以及 Strap 配置 8=1(转到 strap 配置 11)和 Strap 配置 11=1(禁用错误计数器 FLD)

这与应用手册中提供的关于 Strap 配置的表格不匹配、其中建议将 strap8 设置为 0(电能信号启用)

image.png

您能否确认启用 FLD、禁用能量检测以及 Strap 8 时 EtherCAT 的 Strap 配置?

此外、应用手册中给出的 EtherCAT 实现配置是否可确保启用 FLD? 最初在 Strap 7 上我们启用 FLD、但在 Strap 11 中我们再次提到 FLD 被禁用

是 DP83826AE EtherCAT 实现的以下流程图正确步骤
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    FLD 和信号能量检测启用是一回事。  
    触发 FLD 的阈值之一是信号能量检测、我们建议客户使用该阈值、以增强器件产生的 EMC 性能。  

    流程图错误。 您需要将 strap8 设置为低电平、将 strap 配置为高电平、以便触发 FLD 启用以进行信号能量检测。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP83826AE 应用手册中提供的原理图给出了 Strap 8 和 11 的不同 strap 配置。 我主要寻找使用该 IC 的 EtherCAT 应用

    您能确认束带吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保为 EtherCAT 应用程序启用 FLD(RX_D2 低电平)并启用信号能量检测(RX_CLK 高电平)。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中提到、对于 EtherCAT 应用、需要禁用信号能量检测。 这与你的建议是矛盾的。 请您告知我们哪一个是正确的来源、并解决这种含糊不清的问题

    如果可以、我们可以让团队打电话来解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    该语句仅适用于您希望 PHY 在 EtherCAT 应用期间处理基线漂移数据包的情况。 并非每个 EtherCAT 应用都是如此。 否则、为了获得更好的 EMC 性能、我建议 为 EtherCAT 应用启用 FLD(RX_D2 低电平)和启用信号能量检测(RX_CLK 高电平)。 有关基线 EMC 性能、请参阅 DP83826 D/S  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对没有信号能量检测功能的 EtherCAT 应用很感兴趣、因为它可能会导致基线漂移问题(与 DP83826E 主题中的讨论保持一致:禁用信号能量检测 — 接口论坛-接口 — 适用于 MII 模式 EtherCAT 的 TI E2E 支持论坛)

    Beckhoff 建议“基线漂移应得到补偿、并且 PHY 应满足 EtherCAT 应用的 ANSI X3.263 DDJ 测试模式“

    因此、我们需要继续选择禁用 FLD 的信号能量检测、并遵循以下 Strap 配置

    Starp1=0、Strap7=1、Strap8=1 且 strap11=0(第 4 个 FLD 配置 (strap) 选项)

    能否请您确认我们是否可以继续使用此 Strap 配置选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在这种情况下、可以使用 Strap 配置选项。 但请注意、 在大多数情况下不应观察到基线漂移问题、因为始终会有数据包在以太网中进行转换。  

    此致、
    j