This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:显示屏出现信号模糊

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610084/lmh0303-signal-issue-blur-in-the-diaplay

器件型号: LMH0303

你(们)好
请查看随附的文档。
当我们在显示屏上检测到信号时、它看起来模糊。
因此,我们已经完成了信号集成和附加的文件,请详细通过,并帮助我们解决问题.

取消设置

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像图片

    供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raneel、

    原理图和布局看起来不错。 我在检讨时没有看到任何明显的问题。  
    映像看起来应该是 SD。 源是否也位于 SD 中?  
    SDI 信号来自哪里?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    j
    感谢您的支持。
    信号路径:信号从 MWIR 和 DAY 传感器驱动到 FPGA PL 组进行处理、然后通过 LMH0303 传递到显示输出。

    当通过 USB 驱动相同的信号时、图像看起来很清晰。

    我观察到从 LMH0303 到 BMC 连接器(75 欧姆)之间有一条 57 欧姆的布线、其中公共接地通过 PCB 布线连接到连接器引脚。
    这种阻抗不匹配或接地方法是否会导致噪声?
    这只是基于上述文件的怀疑。


    此致。
    Raneel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Paneel、  

    阻抗不匹配肯定会导致这种情况、因为它会影响信号完整性。  

    此致、
    j