This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501-Q1:是否有可用于 SI 仿真的 TUSB501-Q1 PKG 文件

Guru**** 2911370 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610700/tusb501-q1-is-there-have-tusb501-q1-pkg-file-can-provided-for-si-simulation

器件型号: TUSB501-Q1

尊敬的专家:

  我们只拥有 IBIS 模型,但仍然需要 TUSB501-Q1 PKG 文件来进行进一步的 SI 覆盖。

是否可以提供此部件的 PKG 文件?  

谢谢你  

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们没有适用于该器件的 PKG 文件。