This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:TMDS1204 HDMI 2.1–FRL 模式验证和眼图验证

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610670/tmds1204-tmds1204-hdmi-2-1-frl-mode-verification-and-eye-diagram-validation

器件型号: TMDS1204

尊敬的团队:

我们使用的是  TMDS1204RNQR  的 IC  HDMI 2.1 验证 。 目前、我们正在使用配置器件  引脚配置方法  共模电压  HDMI TX 和 RX

我们想了解如何操作  通过软件进行验证  引脚配置是否正确  FRL 模式 以及如何确认重定时器是否在中运行  TMDS 模式或 FRL 模式

具体而言、我们希望澄清:

  • 那个  需要配置或更改引脚  才能启用  FRL 模式  共模电压  HDMI TX 和 HDMI RX

  • 是否有  状态或确认机制  (寄存器或指示器)、以验证转接驱动器/重定时器 IC 是否在运行  FRL 模式

此外、我们还想知道如何操作  验证眼图  转接驱动器的参数:

  • 有任何问题吗  应用程序  或  硬件设备  所需的输入信号?

  • 有任何问题吗  程序或参考文档  提供的内容说明了如何检查转接驱动器眼图张开度是否满足所需的规格?

您在上述要点方面的指导对我们的验证和调试活动非常有帮助。

此致、
Santhiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santhiya:  

    TMDS1204 将在引脚搭接模式下根据 DDC 监控自动从 TMDS 调整到 FRL 模式。  
    您可以读取 I2C 寄存器以验证器件是否处于 TMDS 或 FRL 模式。  


    是否使用 DDC 监控功能?

    我们使用 Keysight HDMI Compliance SW 使用示波器测量眼图。 该器件没有眼图扫描功能。 有关接收端眼图张开度所需规格的详细信息、请参阅 Keysight 或 Tektronix 的 HDMI CTS MOI。

    此致、
    j