This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV16:开机问题

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1604622/ds92lv16-power-up-issues

部件号: DS92LV16

发现在上电后的输入端“设置“为 2 或 3 秒之后、器件才会正常运行。 此后、器件的行为 通常会实现锁定并保持与另一个器件的数据链路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    您能否描述不正确的设备行为? 上电后您如何尝试使用该器件、以及尝试使用该器件后 Vcc 超过 2.2V 多长时间?  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、感谢您的答复

    为回答您的问题、并联 侧器件连接到 FPGA(未进行配置)、并在上电后几秒钟内开始驱动器件。 3.3V 上电行为正常。

    由于行为不当、我的意思是串行链路末端的其他器件无法实现锁定。 我们有一个“经过验证和测试“的协议来驱动同步、直到在接收器上实现锁定。 十多年来、我们一直在多种设计中使用该器件。 这是我第一次看到这个问题。

    器件似乎 在上电时进入此“锁定状态“、任何 FPGA 重新配置都会解决该问题。 器件默认有一个外部复位线、但我通过实验发现、通过将 TCLK、DIN、REFCLK 线路保持在器件 静态状态、这会 强制进行某种复位。 此后、设备会 正常锁定到另一个设备、而不会出现任何问题。 FYI DEN、REN 被永久上拉、PWRDN 引脚被拉至无效状态。

    我的调查正在进行中,我刚刚发布到论坛,看看是否有其他人看到类似的行为,或者也许一个原始设计师有一个想法

    我对总体 PCB 布局和去耦等很有信心、因为这是我们广泛使用的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    您是只看到一个单元出现这种情况、还是在尝试更换时看到多个单元出现这种情况?  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉回复延迟、

    我们在多个器件上看到了这一点。 我们有一个有效的修复功能、可将发送到器件的信号保持静态几秒钟。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    因此、为了确保我正确理解您的用例、您正在将下游串行器上的 SYNC 引脚驱动为高电平、以生成同步模式、该模式包含 8 位数据高电平后跟 8 位数据低电平、供相关的解串器锁定到该模式。 是这样吗?  

    如果是、/LOCK 引脚是否暂时变为低电平、或者它是否始终保持高电平?  您是否能够确认下游串行器正在输出预期的同步模式?  

    此外、如果您尚未尝试以下上电序列、您能否同时为所有 VDD 引脚上电、应用时钟 (REFCLK 和 TCLK)、然后将/PWDN 断电引脚拉至高电平以启用发送和/或接收通道。  

    如果您分享这些器件连接方式的原理图、这将会很有帮助。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    是的、SYNC 引脚被驱动如您所说、对。

    LOCK 引脚似乎变为低电平有时是、但 通常的故障模式是两端 SYNC 引脚处于高电平接收端的 LOCK 信号绝不会变为低电平...  

    我不 能保证同步为高电平时发送的串行模式、也不能保证数据通过串行链路传输到未损坏的接收芯片。 不过。  串行链路完整性通常良好 、一旦链路启动并锁定、我就没有检测到任何故障。如果可以、我将尝试在范围内进行检查。

    您请求的上电序列也会比较棘手、因为 PWDN 信号未被主动驱动、而只是被上拉。 我也会处理这个问题

    原理图...   我们在一个板上有 12 个控制器 (0、1、2、3、4、5、6、7、8910、11)。
    我的测试模式链路使用 SFP 串行电缆将串行 TX 0 连接到串行 rx1、反之亦然、2to3、4to5 等。

    这只是为了确认我们现在已经有了解决这个问题的方法。 我们会将所有可以主动驱动的信号(DIN、TCLK 和 SYNC。)保持在静态状态、在上电几秒钟后、芯片行为恢复正常。

    再次感谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我懂了。 我会说、如果您看到 LOCK 引脚变为低电平 并且 SYNC 保持在高电平 6 个 TCLK 周期、数据将不会锁存。 您可能会遇到这种情况。 但是、如果您已经有有效的权变措施、则我认为此时不需要采取进一步的操作。 如果您遇到任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、感谢您的回复。

    自 我上次答复以来的额外测量。 如果我一直强制 Sync 处于高电平、我会看到接收器都以锁定为低电平进行响应。 虽然这是好的, 它有点奇怪为什么我们的正常协议似乎没有 实现这一点(多年来不变)。 不确定我会得到任何进一步的,因为我没有一个快速范围的访问权限. 但在启动时、可能会出现一些奇怪的串行链路故障和某些数据模式或一些 PCB 串扰。 很高兴将此标记为现在已解决。

    感谢您的帮助。

    此致

    Chris