This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297EVM:使用 LMH1297EVM 的电缆传输实验

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297EVM, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607848/lmh1297evm-cable-transmission-experiments-using-the-lmh1297evm

器件型号: LMH1297EVM
主题 LMH1297 中讨论的其他器件

 我们要评估 HD-SDI 电缆。 我们将使用“LMH1297EVM 评估板“进行此评估。

评估环境如下图所示。 我们想使用评估眼图扫描波形

HD-SDI 摄像头和 LMH1297EVM。 此时、我们将更换评估板之间的 75Ω 电缆并查看波形。

q) 我们是否可以在 下图所示的评估环境中查看 HD-SDI 波形的眼图扫描 以了解电缆特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您计划利用 LMH1297 上的眼图扫描功能、这将显示均衡的眼图。 如果可以、评估设置应该可以正常工作。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    很抱歉晚才回复。

    我知道可以在您提供的系统环境中确认波形。

    此致、

    Shuichi sugi