This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5421:原理图审阅

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5421, DS320PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1608205/sn75lvpe5421-schematic-review

器件型号: SN75LVPE5421
主题: DS320PR410 中讨论的其他器件

您好、

此项目涉及 PCIe Gen5 x8 金手指转 PCIe Gen5 x16 插槽转接卡。 您能查看设计并告诉我是否需要进行任何修订吗?

请添加我的朋友、我会通过隐私消息发送原理图。 谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我给你发了一个朋友的请求。

    此致、

    Charles  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我已经发送原理图通过隐私按摩. 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请允许我花一些时间检查原理图。 我的目标是在下周收到星期一的回复 (1/26)。

    我快速浏览了原理图、似乎您并未使用 SN75LVPE5421/SN75LVPE5422 的多路复用器/多路信号分离器功能。 DS320PR410 也许可以简化您的设计。 DS320PR410 是 TI 具有 Mux/Dmux 功能的 4 通道转接驱动器。

    谢谢。此致、

    Charles W   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我们需要与其他项目协同使用、因此请选择  SN75LVPE5421/SN75LVPE5422。

    在此应用中、还要使用 DS320PR410 * 4pcs、对吧? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Charles:

    我找到了 SN75LVPE5421/SN75LVPE5422。  价格似乎接近 DS320PR410。

    如果我们更改为 DS320PR410、似乎只能节省电路板空间、对吧? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请参阅随附的电子表格以了解注释。 在原理图结束时、一切看起来都很好  

    e2e.ti.com/.../SN75LVPE5412_5F00_SchematicChecklist_5F00_Arrow.xlsx

    在此应用中、还使用 DS320PR410 * 4pcs、对吧?

    没错

    如果我们更改为 DS320PR410、似乎只能节省电路板空间、对吧?

    没错。 SN75LVPE5421/SN75LVPE5422 具有与 DS320PR410 类似的性能。

    此致、

    Charles  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    谢谢!

    Jeff