This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS0001:32Ghz +多路复用器

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, DS320PR822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609686/hd3ss0001-32ghz-mux

器件型号: HD3SS0001
主题: DS320PR822 中讨论的其他器件

您好、

TI 是否有信号或有源多路复用器、因为以下产品可以支持 TBT4 32G? 谢谢!

https://www.mouser。tw /datasheet/3/175/1/PI2DBS32212.pdf

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们无源多路复用器产品系列中速度超快的多路复用器为 13GHz/20Gbps - TMUXHS4412 和 TMUXHS4212。 我将再分配给 TXP 团队、以查看他们是否有任何适合此应用的有源多路复用器。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们提供 DS320PR822、它是具有四个 2x2 交叉点多路复用器的转接驱动器。 该器件 支持高达 32Gbps 的速度。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg/Katy:

    好了、我会将这两个问题提供给客户检查。 谢谢!

    Jeff