This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:PDN(断电)引脚

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610350/tas5805m-pdn-power-down-pin

器件型号: TAS5805M

您好、

我们计划实施此 IC 以接收来自 NVIDIA Orin NX 的 I2S 信号。 该器件将在单声道 (PBTL) 模式下运行、以驱动 35W 扬声器。

在 PDN(断电)引脚方面、有特定的上电和断电时序要求。 虽然我们目前正在计划使用基于硬件的控制、但我们仍在评估如何确保 PDN 引脚在主电源关闭之前被拉低。

您是否会推荐其他控制方法(例如基于软件的控制或其他策略)? 此外、在电路设计中、我们应该牢记哪些关键注意事项? 我们目前处于原理图捕获阶段。

谢谢!

Jeff

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    以下是标准关断过程:

    您可以将放大器设置为通过 I2C 关断、方法是将 10 写入寄存器 x03、而不是将 PDN 引脚拉至低电平。   

    您还可以参考此处的设计: TAS5805M 评估模块用户指南 

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sebastian:

    明白了、谢谢!

    Jeff