This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR810:DS160PR810 使用?

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1607359/ds160pr810-ds160pr810-use

器件型号: DS160PR810

1. DS160PR810 PCIE4.0 驱动器的驱动能力如何? 在 8GHz 下、可以增强多少 db 的链路损耗? 根据下面的介绍、根据 42dB、它应该增加 14dB。 然而,下面写的是 18dB,这是有点矛盾。 您能否说明实际产能?

image.png

2. PCIE4.0 驱动器是单向的吗?
3.转接驱动器的放置要求:转接驱动器前后可以支持多少 db ?
4.下面是我们的应用拓扑结构。 请帮助评估放置在 Riser2 上的转接驱动器的链路风险是否可控。
拓扑说明:在转接驱动器之前、它会通过一个 4 级连接器和一条 2 级电缆。 在转接驱动器之后、它会通过一个 2 级连接器和一条 1 级电缆。 转接驱动器之前的高温损耗约为 23dB、转接驱动器之后的高温损耗约为 22dB。

 

         S1-链路风险评估-PCIE4.0(以前的软件托管链路驱动程序)

image.png

 

          SI-链路风险评估-PCIE4.0(在软件管理链路驱动程序之后)

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simba:

    我将检查这些问题、并尽快回复您。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simba:

    1.该 器件的 CTLE 可升至 18dB、但仅支持 42dB 的总通道损耗、因为这是器件验证的程度。  

    2、 是的、器件的所有 8 个通道沿同一方向流动。  

    3.这并不是完全定义的,但我们在 这里提供了在系统中放置转接驱动器的一般性建议。

    4.此处的总通道损耗看起来高于 42dB、因此在这些情况下、我们无法保证信号的完整性或性能。 您知道接收器端的均衡性能吗?

    此致、

    GREG