This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML-SP:TVS 二极管保护与信号完整性之间的关系

Guru**** 2930670 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16F95QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610057/ds16f95qml-sp-tvs-diode-protection-vs-signal-integrity

器件型号: DS16F95QML-SP

TI 团队大家好、  

我希望您能帮我回答一些有关 RS485 接口上 TVS 二极管保护的问题。 我的团队目前正在使用 DS16F95QML-SP 设计 RS485 接口、如下所示:  

image.png

我们的应用迫使我们使用大型 TVS 二极管来防止雷击、但我们也在尝试获得高数据速率。 驱动器和接收器都将为 DS16F95QML-SP(每个均在专用方向上)、但它们不共用一个公共地。 (很遗憾,客户正在驾驶接地方案。)

我的问题是  

1) 大 TVS 二极管意味着大电容。 除了在实验室中进行的测试外、是否有一种确定允许的最大电容与数据速率的推荐方法? 关于确定 TVS 二极管尺寸、似乎没有太多的在线指导、只是“更小更好...“ 我知道这有点棘手、因为任何电容都会减慢上升/下降时间、并会出现“降级程度如何 低“、但任何提示都很有用。

2) 如果两个收发器之间存在较大的接地电位差(因为它们没有共用一个公共接地)、TVS 是否会在此设置中保护收发器免受共模电压的影响? 如果是、是否仍然可以进行数据传输(大概是信号完整性下降)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 大 TVS 二极管意味着大电容。 除了在实验室中进行的测试外、是否有一种确定允许的最大电容与数据速率的推荐方法? 关于确定 TVS 二极管尺寸、似乎没有太多的在线指导、只是“更小更好...“ 我知道这有点棘手、因为任何电容都会减慢上升/下降时间、并进入“降级程度如何 低“、但任何提示都很有用。

    我们通常建议在差分引脚上将外部电容保持在 100pF 左右或更低(当然不包括电缆负载)。 我认为在大多数情况下、TVS 二极管的负载不会对总线产生太大影响、通常电容低于 100pF。

    如果您的客户以较低的速度(例如 115kbps)运行总线、则电容负载甚至更小、因为最大距离受电缆寄生电阻的影响更大。  

    2) 如果两个收发器之间存在较大的接地电位差(因为它们不共享公共接地)、TVS 是否会保护收发器免受此设置中共模电压的影响? 如果是、是否仍然可以进行数据传输(大概是信号完整性下降)?

    请记住、TVS 二极管用于钳制短路瞬态事件(通常在 ns 时间范围内)。 GND 偏移可能是更长的时间范围事件、会使 TVS 二极管断开。  如果您担心雷击、那么 TVS 二极管 可能无法承受这种事件、因为在此事件期间耗散的功率比 TVS 二极管通常设置的时间更长。

    您通常希望添加其他外部组件、以便进一步保护总线、如 MOV 和 TBU。

    与 RS 驱动器串联的串联防脉冲电阻器(10 欧姆,额定功率更高)也是不错的选择、但对最大距离/速度的影响远大于 TVS 二极管。  

    TI 设计解决了这个问题。

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduas1b/tiduas1b.pdf?ts = 1769462655343

    - Bobby