This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】DP/HDMI/SDI/DPHY 产品常见问题解答主列表

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610516/faq-dp-hdmi-sdi-dphy-products-faq-master-list

器件型号: TDP2004

该主常见问题解答列表可用作查找 TI 信号调节团队所做所有常见问题解答的参考。  

DPHY:
1. 【常见问题解答】SN75DPHY440SS:可以交换极性和通道顺序吗? -接口论坛 — 接口- TI E2E 支持论坛 

2.【常见问题解答】SN65DPHY440SS:在 MIPI CSI 设计中使用的 DPHY440 通道 0 的设计限制是什么? -接口论坛 — 接口- TI E2E 支持论坛

HDMI/DP:
1. 【常见问题解答】TDP1204:何时对 HDMI 2.1 输出进行交流或直流耦合? -接口论坛 — 接口- TI E2E 支持论坛 

2.【常见问题解答】转接驱动器中的线性与限幅模式 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛 

3. 【常见问题解答】如何通过 HDMI 转接驱动器/转接计时器启用监测模式 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛 

4. 【常见问题解答】TMUXHS4212:何时以及如何对无源多路复用器进行交流耦合? -接口论坛 — 接口- TI E2E 支持论坛 

5. 【常见问题解答】使用 DP 转接驱动器实现 DP++和双模式 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛 

6.【常见问题解答】建议用于高速视频器件的共模扼流圈和 ESD 器件 (1Gbps +)-接口论坛 — 接口- TI E2E 支持论坛 

7. 【常见问题解答】测量信号调节器在电缆上的最大驱动距离 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛 

8. 【常见问题解答】TDP142:线性范围说明 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛 

9. 【常见问题解答】TDP2004:什么是 DisplayPort 预加重功能以及线性转接驱动器如何影响 DisplayPort -接口论坛 — TI E2E 支持论坛 

10.【常见问题解答】哪些数据速率支持哪些分辨率? -接口论坛 — 接口- TI E2E 支持论坛 

11. 【常见问题解答】如何通过 HDMI 转接驱动器/转接计时器启用监测模式 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛

12. 【常见问题解答】TDP1204:TDP1204 和 TMDS1204 HDMI 2.1 转接驱动器之间有何差异? -接口论坛 — 接口- TI E2E 支持论坛

13.  


SDI:

  1. 【常见问题解答】LMH1297:为什么我应该注意回波损耗性能? -接口论坛 — 接口- TI E2E 支持论坛
  2. 【常见问题解答】LMH1228:预加重、上升时间/下降时间和 VOD 过冲 — 接口-内部论坛 — 接口-内部 — TI E2E 支持论坛
  3. 【常见问题解答】LMH1297:SDI 和以太网 CDR 眼图捕获 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛
  4. 【常见问题解答】LMH1229:了解抖动测量 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛
  5. 【常见问题解答】LMH1297:EOM — 眼 Re 图张开度监视器 — 如何构建眼图-接口论坛 — 接口- TI E2E 支持论坛
  6. (+)【常见问题解答】LMH1239:SDI 布局建议 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛